This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832与 LMK04821

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK04832, LMK04828, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1268894/lmk04832-lmk04832-vs-lmk04821

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04821、、 LMK04828、LMK04826

您好!  

LMK04832缺货。 因此、我们研究了 LMK04,821,48248264828。  由于引脚兼容性、我们建议使用4828/26。  

虽然 TI 时钟设计工具不会以我们的输入和输出频率提供 LMK04828/26作为解决方案。 仅推荐使用 LMK04821。   

1. LMK04821是否与 LMK04832完全兼容

2. LMK04826是否支持我们的输入和输出要求? 为什么不建议? VCXO 范围?

输入:100MHz、输出160M、40M、10MHz 以及其他 JESD204B SYSREF/SYNC

非常感谢!e2e.ti.com/.../LMK04832-CLK-soluiton.pdfe2e.ti.com/.../LMK04821-CLK-soluiton.pdf

晓辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen。  
    以下是不同 LMK0482x 器件之间的 VCO 范围、从而说明了某些 IC 可用于您的用例的原因。  

    请注意、您为 LMK04821附加的解决方案需要使用  外部  用于生成160 MHz 输出的 VCO。  

    LMK04832仅使用内部 VCO:

    是的、为了直接回答您的问题、LMK04821和 LMK04832具有引脚对引脚兼容性。  

    原因是 LMK04826与 VCO1范围- 2560 MHz 有关、因此未涵盖该范围。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Vicente!! 希望我们尽快获得 LMK04832。 如果您有库存、请告知我。 非常感谢!

    晓辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen。  
    我很高兴提供帮助。  


    如需库存/订购方面的帮助、请联系 PME 进行抖动消除。 我相信这是 Kumarpal Mandoth.  

    此致、  

    维森特