This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:LVDS 查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1268546/lmk04832-sep-lvds-enquiry

器件型号:LMK04832-SEP

大家好、

我可以向您核实一下、我的客户是否正在使用0.35V 的 LVDS 输出、他们是否仍然能够使用 LMK04832-SEP? 我之所以提出这个问题、是因为数据表中的最小 VssOSCIN 为0.4Vpp、我在想知道与 LVDS 的0.05V 差值是否会影响整体性能。

请提供建议!

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  
    请注意、如果客户不遵循 DS 要求、TI 无法保证性能。  
    客户可能不会出现性能问题、但我们无法保证。  

    此致、  

    维森特