请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SEP 大家好、
我可以向您核实一下、我的客户是否正在使用0.35V 的 LVDS 输出、他们是否仍然能够使用 LMK04832-SEP? 我之所以提出这个问题、是因为数据表中的最小 VssOSCIN 为0.4Vpp、我在想知道与 LVDS 的0.05V 差值是否会影响整体性能。

请提供建议!
谢谢!
此致、
欧内斯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我可以向您核实一下、我的客户是否正在使用0.35V 的 LVDS 输出、他们是否仍然能够使用 LMK04832-SEP? 我之所以提出这个问题、是因为数据表中的最小 VssOSCIN 为0.4Vpp、我在想知道与 LVDS 的0.05V 差值是否会影响整体性能。

请提供建议!
谢谢!
此致、
欧内斯特