This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:具有外部时钟设置的 LMK04828BEVM、60MHz

Guru**** 2653315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1269132/lmk04828bevm-lmk04828bevm-with-external-clock-setting-with-60mhz

器件型号:LMK04828BEVM

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 LMK 评估板- LMK04828BEVM、它在使用内部时钟122.88Mhz 下工作正常、但我的要求是需要提供一个60MHz 的外部时钟作为 LMK 的输入、并生成800MHz 和100Mhz 的频率作为 LMKEVM 的两个不同输出

我曾尝试将60MHz (2dBm 输入功率)馈送到电路板上的 FBCLKIN*/CLKin1*端口,但值得注意的是,我生成了所需的输出。  

您能帮助建议如何连接60MHz 的外部时钟并生成800MHz 和100Mhz 输出  

关于

普拉德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!  
    您能否共享您的配置(.tcs)文件?  
    使用 EVM 时、我认为器件仍在使用 OSCin VCXO 作为基准、而使用122.88 MHz 则可以说明为什么使用内部时钟不会有问题。  

    PLL2被连接到时钟分配路径、这意味着您必须使用 OSCin 作为输入。 如果您正在 EVM 上尝试执行此操作、则需要重新设计电路板以断开板载 VCXO。 在 EVM 用户指南的第41页可以找到所附的 EVM 原理图。

    输入端接始于 DS 的第103页。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 维森特,

    感谢您的 建议、

    我已将 评估板硬件更改为 osc_in 外部时钟60Mhz、物理隔离 内部振荡器现在 我可以用 PLL2配置产生800MHz 和100Mhz  

    关于

    普拉德普