This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:VDD = 1.8V 时的输出电流驱动能力

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1269466/lmk1c1102-output-current-drive-capability-with-vdd-1-8v

器件型号:LMK1C1102

在 VDD = 1.8V 的条件下运行的 LMK1C1102的输出电流驱动能力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    根据数据表中下面定义的负载条件、您可以 在1.8V 电压下具有大约16 mA 的驱动电流。这基于数据表中提到的60欧姆输出驱动器阻抗。

    驱动器电流= VDD /输出阻抗 +负载阻抗= 1.8V/60欧姆+ 50欧姆= 16.3 mA  

    此致!


    阿西姆