This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:1PPS 验证与放大器;输出 DPLL 锁定问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05028, LMK05318B, LMK5B33414, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266833/lmk05028-1pps-validation-output-dpll-locking-issues

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMK05318B、 LMK5B33414、 LMK5B33216、LMK5B12204

您好!

我正在使用 LMK05028与1PPS 输入同步、并仅使用 DPLL2在输出端生成1PPS、32.768MHz 和2.56KHz。 输出需要与1PPS 时钟输入相位对齐。 Im 无法可靠地验证我的1PPS 输入并使 DPLL 锁定此配置、包括频率和相位配置。

当我的1PPS 输入得到验证后、它看起来很可靠、但仍然无法使 DPLL 锁定

有时器件也难以验证1PPS 输入。

我的 TICS pro 文件是: e2e.ti.com/.../MDAQ_5F00_LMK05028_5F00_1PPS_5F00_HI_5F00_CS_5F00_2.56KHZ_5F00_R1.tcs

我尝试了在此论坛中针对此器件提出的建议、但在成功进行基准验证后、无法获得频率和相位锁定信息。

我正在使用:

FT3HNBPK10.0-T1作为我的10MHz 输入源

适用于我的1PPS 源的 Quectel L26T-S89、这已经过验证。 其占空比为50%

其他线程表示此器件可能不适合与1PPS 输入结合使用、而建议的备选器件不适合我的要求。 对于这款芯片、您有什么建议可以尝试使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    这至少需要我在下周同一时间进行实验室测试。 让我们着重了解一下首先需要验证的参考。 如果 基准从未验证、 则 DPLL 永远不会锁定。

    请首先确定导致验证失败的检测器。  有早期检测器、时钟丢失检测器、频率检测器和验证计时器。 尝试 逐个禁用基准验证、并在某个点检查 REFxVALSTAT 是否为1。 关键是确定哪个检测器发生了故障。

    例如、禁用运行脉冲、检查状态。 如果 REFxVALSTAT 变为1、则这是故障检测器。 如果不是、请继续禁用其他功能、例如时钟丢失、然后再次检查状态。

    更详细的步骤:

    1. 清除 REF0_EARLY_DET_EN、 R192[5]= 0 。
      1. 读取 REF3VALSTAT、R742[7]。 如果仍为0、则转到下一步。 如果变为1、则这是有问题的检测器。 再次启用探测器并尝试增加阈值、直至验证状态读数为1。
    2. 清除 REF3_MISSCLK_EN、 R192[1]= 0 。
      1. 读取 REF3VALSTAT、R742[7]。 如果变为1、则这是有问题的检测器。 再次启用探测器并尝试增加阈值、直至验证状态读数为1。
    3. 清除 REF3_PPM_EN、R192[2]、 R192[2]= 0 。
      1. 读取 REF3VALSTAT、R742[7]。 如果变为1、则这是有问题的检测器。 再次启用探测器并尝试增加阈值、直至验证状态读数为1。
    4. 清除 REF3_VALTMR_EN、 R192[3]= 0
      1. 读取 REF3VALSTAT、R742[7]。 如果变为1、则这是有问题的检测器。 再次启用探测器并尝试增加阈值、直至验证状态读数为1。
    5. 总结步骤(基于要点 A–e):
      1. 写入 R192[5]= 0。
      2. 读取 R742[7]。
      3. 写入 R192[1]= 0。
      4. 读取 R742[7]。
      5. 写入 R192[2]= 0。
      6. 读取 R742[7]。
      7. 写入 R192[3]= 0。
      8. 读取 R742[7]。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    启用 REF0_PH_VALID_EN 时、基准验证似乎会失去验证、我认为确实需要针对1PPS 输入启用该验证。 IVE 启用抖动计数器、使其最大值为63、但仍然不稳定。 我还阅读了类似的主题,对于这部分,它有锁定问题1PPS 脉冲和其他部件推荐用于1PPS 基准,这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢测试。   1PPS 需要 REF0_PH_VALID_EN。 您的 XO/TCXO 输入的精度(ppm)是多高?  

    如果 XO 超过所需精度、则可能无法检测到1PPS 基准。

    • 方程式:
      • XO 精度[ppm]= REF0_PH_VALID_EN/XO  频率[MHz]
    • 示例1:
      • XO = 40 MHz
      • 设置 PRIREF_PH_VALID_THR = 63、以尽可能扩大 XO 精度范围
      • 所需的 XO 精度= ± 1.575 ppm
    • 示例2:
      • XO = 12.8 MHz
      • 设置 PRIREF_PH_VALID_THR = 63 、以尽可能扩大 XO 精度范围
      • 所需的 XO 精度= ± 4.92ppm
      • 我们建议使用12.8 MHz XO 输入。

    我们推荐我们更新的器件:LMK05318B/LMK5B12204或 LMK5B33216/LMK5B33414。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的反馈、

    我的 XO 输入为 TXC:8W48070002 [ 48.0048MHz、+/-20ppm (与评估套件相同)]

    我的 TXCO 是 FOX ELECTRONICS:FT3HNBPK10.0-T1 [ 10MHz、+/- 0.3PPM]

    执行输入验证时使用的是 XO 还是 TXCO 输入?

    谢谢

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我怀疑 XO ppm 可能会影响它。 您能否尝试使用 TCXO + APLL 模式(两级)而不是 XO + TCXO + APLL (三级)? 让我们看看这是否有助于验证1PPS。

    此致、

    珍妮弗