This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLL 未锁定

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1270038/lmk04832-pll-not-locking

器件型号:LMK04832

我们看到 LMK04832上的 PLL1无法锁定以及  某些电路板上的 LMK_LD2信号在同一制造批次中不会变为高电平的问题。 我们未发现电路板组装有任何问题、一切都在规格范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeid:  
    您能否提供您的配置(.tcs)文件?

    请量化您没有达到锁定目标的电路板数量吗? 您是否认为某些电路板确实使用相同的配置实现了锁定?  

    如果您能提供有关您的申请的更多信息-这也将是有益的。  

    如果您手头有 EVM、可以锁定吗?  

    此致、  

    维森特