This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找可处理高达20MHz SPI 时钟的八路反相时钟缓冲器

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1269487/looking-for-an-octal-inverting-clock-buffer-that-can-handle-up-to-a-20mhz-spi-clock

您好!

我正在寻找八路反相时钟缓冲器。  8个输入、8个反相时钟输出、可在高达20MHz 的速率下运行、传播延迟低于10ns。   

我认为  

SN74LVC540A-Q1

才能完成任务。  有没有更好的建议?
埃里克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    根据您的指定参数、只有2种器件适合您。  

    您是否有任何输入/输出电压信息等? 您可以根据自己的用例选择这些选项中的任何一个。