This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:使用 LMK05318作为 SyncE 恢复时钟抖动清除

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1265495/lmk05318-use-lmk05318-as-synce-recovery-clock-jitter-clean

器件型号:LMK05318

您好!

这里是时钟抖动问题。

 我使用 SyncE 恢复时钟进行时钟发送、但当我连接太多 串联器件(超过8个)时、PHY 不工作。 测量后发现、随着时钟发送、抖动增加。

 我想用 LMK05318作为一个抖动清除器芯片、如下所示:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/solving-synchronization-challenges-in-industrial-ethernet

 

 我的 恢复时钟为25MHz、这意味着 lmk05318的输入为25MHz、而输出为25MHz。

我的问题是

1、LMK05318是否满足我对清除时钟抖动的需求?

2、需要 VCXO?

3、能否在 LMK05318 EVM 上完成测试、我发现 板上只有48.0048MHz 的 XO。

 

此致、

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1. 您对抖动集成的关注范围和要求是多少?
    2. LMK05318B 不需要/不支持 VCXO。 它需要低成本 XO 或(为了实现更高的频率稳定性) TCXO/OCXO 输入。
    3. 您将需要返修电路板、以取消安装将48.0048 MHz XO 连接到器件的电阻器。
      1. 取消安装 R42、然后将外部 XO 输入直接连接到 J33。
    4. 我们建议使用最新的器件:LMK05318 B.

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好

    感谢您的答复。

    • 您对抖动集成的关注范围和要求是多少?

    具体要求如下:

    a.it 支持在基准丢失时实现数字保持、即如果输入时钟(25MHz)输入、输出时钟(25MHz)连续输出

    B.输出和输入具有相同的频率

    C.峰峰抖动小于200ps。

    回到使用 LMK05318、

    如果是 TCXO/OCXO 输入使用计划是否正确?

    2、LMK05318和 LMK05318B 有何区别,我已经购买了 LMK05318EVM,它们是否与软件和硬件兼容?

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1. LMK05318B 可用于此应用。 我觉得该图的输入/输出流程看起来不错。
    2. 我们敦促客户放弃非 B 版本、而改用-B 版本以确保供货。 此外、-B 支持较低频率输入(< 2kHz)、并具有可配置的 APLL1和 APLL2分母以允许更多频率选项。 可调 APLLx 分母功能用于不需要 DPLL 的应用。 软件可以从非 B 直接转换为-B (但由于增加了功能、不一定从-B 变为非 B)。
    3. 您可以使用非 B EVM 进行测试、并且会获得与-B 相似的性能。  

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好

    感谢您的答复。

    关于 LMK05318B、或许可以在 EVM 上用 LMK05318B 替换 LMK05318、以进行测试

    下面是我的最后一个问题

    对于我的案例、是否有选择 TXCO 频率的要求?数据表 LMK05318 9.3.1如下所示:

     

     

    这意味着我应该从上述频率中进行选择吗?

     

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    可以、您可以从上面的列表中进行选择。 我们在实验室中使用38.88 MHz、48 MHz、48.0048 MHz 和54 MHz 频率进行了测试。 TCXO 频率越高、我们可以选择的相位检测器频率(PFD)就越高。 PFD 越高、APLL 噪声就越低、输出抖动性能也越好。 确保符合 PFD 规格。

    重要的是、所选 TCXO 频率与 APLL1具有分数关系(VCO1 = 2500 MHz)、如果存在整数关系、则在启用 DPLL 时、输出存在整数边界杂散(IBS)风险、 这可能会影响抖动性能和输出稳定性。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好

    感谢您的答复。

    关于 TCXO、TCXO 的稳定性是否会影响锁定模式下的输出稳定性还是在自由运行模式保持模式下产生影响

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当输出被锁定到 DPLL 输入(PRIREF/SECREF)时、输出具有基准的 ppm 精度。 当输出锁定到 XO 输入时、输出具有 XO/TCXO 的 ppm 精度。 在保持和自由运行模式下、TCXO 的稳定性很重要。
    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好

    感谢您的耐心回答。

    我已经收到了 LMK05318EVM 板、并测试了抖动清除功能的效果。 EVM 完美地解决了我的问题。器件 串联(超过8个)运行良好。

    再次感谢。

     此致、

    凯文