This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:如何按预期配置 LMK5B33414。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414, LMK5B33414EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1269573/ticspro-sw-how-to-configure-lmk5b33414-as-intended

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK5B33414、 LMK5B33414EVM

如何配置 LMK5B33414

 

大家好、

 

请告知我的问题。

 

使用 DPLL1、我尝试在 OUT0和 Out1端口上输出30 MHz 时钟、

来自 REF0输入上的30 MHz 参考时钟。

同时、 通过使用此 DPLL2、我想在 OUT4上输出30 MHz 时钟

和 OUT5端口、与15 MHz 参考时钟同步。

 

按照 LMK5B33414EVM 用户指南的说明、我将 TICSPRO

如下所示。

DLPP1 VCO 设置为960 MHz (4800 MHz 的四分之一)、但是、DPLL2 VCO 的

一个作为3480.46875 MHz 的奇怪值(预期频率可能为5760 MHz)

 

请建议我更正 DPLL2 VCO 频率。

 e2e.ti.com/.../LMK5B33414_2D00_01.tcs 

 三田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita、您好!

    当配置正确时、这些命令应提供正确的 VCO 频率(VCO1为4800 MHz、VCO2为5760 MHz)。

    我注意到您将分压器 与 XO 一同用作 rPLL1&2基准。 在这种情况下、 您可以绕过分压器以保持48 MHz 显示 PDF、或绕过+倍频器以增加 PDF、这在输出本底噪声方面具有优势。

    在 DPLL1&2设置(第3步)中、似乎您正在使用手动回退、这似乎会导致 TICS Pro 无法计算 DPLL1&2的正确设置的问题。 您可以尝试其他选项吗?

    当您应用这4个按钮时、它会在日志窗口中说明错误。 请告诉我通过这些步骤显示的是哪个错误。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley-San,

    感谢您的意见。

    我可以解决我的问题。

    在你的 advcie 之后,我已经对 PLL1、PLL2和 PLL3的"Bypss Dividor"和"DBLR"进行了勾选。

    我还将 DPLL1 nAD DPLL2的输入模式从"手动回退"更改为"自动反转"。

    当我单击四个按钮时、我没有看到任何错误消息。

    然后所有 outpus 都按照我的预期编程。

    当我选择输入选择模式为"手动控制"、 而不是"手动回退"时、

    报告了 Python 错误。

    我附上了修改后的(GOOD) .tcs 文件。

    e2e.ti.com/.../LMK5B33414_2D00_02.tcs

    三田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita-San:

    很高兴听到它在为您效劳。

    我已注意到"手动暂挂"或"手动回退"的错误以 进行 进一步调查。

    由于它使用的是"自动反转"、我现在将关闭该主题。 如果您有其他问题、请随时联系。

    -Riley