This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:在 TICS Pro 中未找到器件

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1270555/cdci6214evm-device-not-found-in-tics-pro

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我正在尝试将 TICS Pro 文件加载到 CDCI6214EVM 板上、"USB2ANY"已连接且呈绿色、但在切换"PWR On/Off"按钮时、显示"No Device Found"。 弹出窗口。 当我转到 USB Communication 选项卡并扫描电路板时、LED 会呈绿色闪烁、但当我尝试使用 I2C 进行连接时、会出现相同的"No Device Found"弹出窗口。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathleen,

    如果您在软件中连接了 USB2ANY、请转到"User Controls"页面、然后将 DUT_PWR_EN 从低电平切换到高电平:

    可能还需要将其余引脚切换至此状态。

    另请注意本指南的以下部分:

    谢谢。

    卡德姆