This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592EVM

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMX2592, LMX2820, LMX2582, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1270209/lmx2592evm-lmx2592evm

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592LMX2820、LMX2594 、LMX2572、 LMX2582、LMK03328

您好!  

我想使用 LMX2592创建一个超外差接收器。  我想生成一个2MHz 频率差在射频输出 A 和射频输出 B 之间的信号。我应该在 EVM 中对此进行哪些更改?
此外、我想针对此结构、对移相器有什么建议?
非常感谢。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firat:  
    您能详细说明一下您有什么要求吗?  
    您的输入频率是多少?您的应用所需的分开2 MHz 的两个输出频率是多少?  

    提到相移时、您是否在寻找同样具有相位调整功能的器件?

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要在 LMX2592输出上以不同的频率生成信号。 我可以通过更改 EVM 及其软件、在输出 A 和 B 上生成不同的信号吗? 例如、我可以在输出 A 上同时生成一个1GHz 信号、在输出 B 上同时生成一个1.2GHz 信号吗?
    您还能否推荐具有相移功能的器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firat:

    我们无法从 A 和 B 生成两个非整数倍的输出。  

    LMX2572、LMX2582、LMX2594、LMX2820都支持输入输出相位调整功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有另一个可在 A 和 B 输出上生成不同频率的 PLL 合成器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firat:

    如果两个频率 接近(例如1GHz 和1.2GHz)、则 建议使用两个合成器、否则串扰会非常严重。  

    如果您的实际应用低于1GHz、则可以考虑 LMK03328、它具有两个 PLL/VCO、因此可以同时支持两个频域。