This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:9.6 MHz 中的 MULT

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1271019/lmx2571-mult-in-9-6-mhz

器件型号:LMX2571

您好!

使用 PLLatinum、我发现理想的无杂散配置不会产生任何误差:

振荡器= 48MHz

前 Div = 5

MULT = 8

Post Div = 1

前置 Div 级通过9.6 MHz 为 MULT 提供信号、该信号略低于数据表中10 MHz 的最小值。

TICSPro 中的这一相同配置指示 MULT 级符合数据表的错误。

MULT 的9.6 MHz 是否会在温度过高时工作?

谢谢!

乔