This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:上电时的默认输出

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1271414/lmx2615-sp-output-default-at-power-up

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

当 LMX2615-SP 上电时、 RFOUT 输出的状态是什么(拉至高电平、拉至高阻态?)

问题在于、在 ADC 上电之前、RFOUT 会驱动 ADC (例如 ADC12DJ5200RF)的输入 CLK+/-、并超过器件的绝对最大值。 例如、ADC 将在 LMX2615之后几毫秒上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    Vcc 上电后、内部 POR 将所有寄存器复位为器件默认值。 启用 RFoutA 时、RFoutB 被禁用。 无来自 RFoutA 的信号输出。 射频输出引脚具有外部上拉电阻器、并与接收器交流耦合。 因此、当 Vcc 开启时、直流阻断电容器之后会出现毛刺脉冲。