This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB2000:CDCDB2000最小频率

Guru**** 2879750 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB2000, LMK00338, LMK1D1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1272251/cdcdb2000-cdcdb2000-minimum-frequency

器件型号:CDCDB2000
主题中讨论的其他器件: LMK00338LMK1D1216

您好!  

我需要将低频时钟基准分配给多个负载。  CDCDB2000看起来是一个很好的选择。  

我的时钟运行在500Hz 和2MHz 之间。 这些频率对于部件来说是否太低? 它的下限50MHz 是否有原因?

此致、  

Børge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borge:

    CDCDB2000具有交流耦合输入级、该输入级在1 MHz 处具有截止频率。 在低于该频率的频率下工作时、输出可能会有一些毛刺脉冲。  
    我们当前未指定更低的频率、因为我们尚未针对较低频率对实验练习中的缓冲器进行特性化处理。  

    我建议为您的用例查看 LMK1D1216。 它适用于具有相似输出摆幅的频率范围。 如果您确实需要 LP-HCSL 输出类型、它们将有一些共模差异。 然后、可以查看 LMK00338缓冲器。  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将详细介绍 LMK1D1216。  

    此致!

    Børge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borge:

    如果您在查看后有任何相关问题、敬请告知。

    此致!

    阿西姆