This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:应用问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1272318/lmx2572-application-issue

器件型号:LMX2572

尊敬的团队:

客户使用的是 LMX2572、他们在特定用例中面临问题。

以下配置在它们的电路板和 EVM 上也很有效:  

  • Fosc= 10.23MHz
  • 输入倍频器=> x2
  • 乘法器=> x1
  • FPD = 20.46 MHz
  • Fvco= 5708.34
  • N = 279
  • 输出 Div =/2
  • Fout = 2854.17 MHz

然而、它们不尊重数据表中提到的内容、因为乘法器输出上的输出频率少于60MHz (CF 表1)。

这就是他们尝试以下配置的原因:  

  • Fosc= 10.23MHz
  • 输入倍频器=> x2
  • 乘法器=> x3
  • FPD = 61.38 MHz
  • Fvco= 5708.34
  • N = 93
  • 输出 Div =/2
  • Fout = 2854.17 MHz

遗憾的是、虽然它们的乘法器输出频率高于60MHz、但在 EVM 和电路板上都不起作用。

您能帮助我们解决这个问题吗?

提前感谢您的支持。

此致、

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol:

    输入倍频器和倍频器不能同时使用。

    数据表第7.3.2节。

    在您的第一个配置中、MULT 被绕过、因此 MULT 的最小输入或输出频率限制不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,谢谢您的答复。  

    此致、

    POL。