This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:DPLL 锁定至1pps 时不工作

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1262145/lmk5b33216evm-dpll-lock-to-1pps-not-working

器件型号:LMK5B33216EVM

您好!

我计划将 DPLL3锁定至评估板的 IN0_P 端口1pps (1Hz)。 我将 APLL3与 100MHz 的外部 XO 配合使用 、在端口4上产生156.25MHz HSDS 输出。 APLL3能很好地锁定至100MHz XO、而不受 DPLL3状态的影响。  不知何故、在锁定至25MHz 时、DPLL 未在状态页上将 DPLL3锁定为1pps 信号。 我还尝试了针对 DPLL 的1MHz 基准、且锁定良好。 我尝试了0.1MHz 基准信号、但它无法锁定 DPLL3。  看起来它没有锁定在1MHz 以下、而数据表显示其接受的频率为0.5Hz。 仅供参考、我在所有情况下都为 DPLL 设置使用了 Matlab Runtime 脚本。 您能建议我该如何尝试才能使这项工作发挥作用吗?

谢谢。

永浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    使用 DPLL 时、XO 与2500 MHz 的 BAW VCO3应具有非整数关系。 您有100 MHz XO。 您的 PDF 是什么?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley:

    我的 APLL3 PDF 是66.66666MHz。 我从"status"页面检查锁定状态。 当我尝试在 REF0输入1Hz (0.000001MHz)时、如果我点击"读取状态"、DPLL3 LOPL_DPLL3、LOFL_DPLL3和 HLDOVR3将全部被检查。 但使用1MHz 输入时、复选标记消失了、看起来它已被锁定。 仅供参考、"开始页"步骤6 DPLL3设置如下所示。 DPLL LBW:10Hz、DPLL 传递函数允许的峰值:0.1dB、DPLL 误差函数允许的峰值:1dB、DCO 步长:0.1ppb、传递函数衰减:100、误差函数衰减:100。

    此外、在"Inputs"页面上、DPLL3:BAW 扭曲显示"No input selected! 保持!" 您能建议如何将 DPLL3锁定至1Hz 吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    该警告表示未检测到基准。 发生这种情况时、在"Status"页面上、您是否看到 REF0已验证、DPLL3也会选择 REF0?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Riley、

    否、根本未检查基准验证、未选择 RFE0但处于保持状态。

    我使用参考时钟频率做了更多实验。 可以使用10Hz DPLL3环路 BW 锁定25MHz、1MHz、0.9MHz、0.8MHz 和0.7MHz。 我可以在状态页上看到 REF0验证、DPLL3选择了 RFE0。

    一旦频率降至低于0.65MHz、0.6MHz 等0.7MHz、它就开始无法锁定。 我尝试了 PLL3环路 BWs 10Hz, 20Hz, 50Hz, 100Hz, 300Hz,但运气不好。 我是否需要在验证页面执行某些操作? 如果您曾尝试使用66.66666MHz 的1 pps 锁定、您可以分享您的设置吗? 这是非常令人沮丧的工作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    我没有 PDF 66.666 MHz 的1-PPS 配置。 我知道获取1-PPS 锁定对于设置来说有点棘手。 我正在内部与我的团队进行检查、并将进行一些测试、然后回复给您。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    您是否尝试过使用66.6666MHz 的 PDF 进行1pps 配置? 我的输出是端口4处的156.25MHz。 如果配置成功、您能否共享它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    我需要为几个内部寄存器设置1PPS。 目前、我拥有96MHz PDF 下的1PPS 配置、并正在考虑针对您的用例进行优化。  我将在下周之前提供.tcs 文件。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley:

    感谢您的评论。 仅供参考、我的 XO 是100MHz。 我不知道如何从它中取出96MHz 的 PDF。 如果您可以通过100MHz 制作一些不同的 PDF、那将非常好。 我期待这件事。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    是的、我会根据 您的用例100 MHz XO 和66.66 MHz PDF 调整配置。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    此.TCS 文件包含100 MHz XO 和66.66 MHz PDF。 我已经在我的工作台上对它进行了测试。

    加载文件时、确保正确写入所有寄存器的"写入所有寄存器"、然后是"软复位芯片"。

    请注意、在 DPLL 设置中、LBW 低于0.1Hz (TDC 速率的1/10)、以锁定到1PPS

    一旦 REF 输入有效、器件将开始锁定。 LOFL_DPLL3将首先变为低电平;LOFL_DPLL3将需要更长的时间才能变为低电平(几分钟)。 我还将 GPIO1设置为 LOPL_DPLL3、因此一旦 LED 关闭、它就表示锁定事件已完成。

         

    e2e.ti.com/.../LMK5B-1_2D00_PPS_2C00_-100-MHz-XO_2C00_-66.66-MHz-PDF.tcs

    请告诉我这是否有帮助。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Riley、

    谢谢您的讲解。 我很快就会进行测试。 我发现该脚本具有0.5MHz 输入、而不是1Hz。 1Hz 仍然可以配合使用吗?或者您是否有另一个配置了1Hz 输入的文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    加载文件时、基准中加载多高的频率?  我已经将其设置为1-PPS REF0 (IN0)

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请在 TI.com 上使用最新的 TICS Pro 版本

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我打开脚本时的设置。 您能否确认是否更新了正确的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我见过0.5MHz、不是1e-06。 您能否再次检查并上传正确的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我刚刚用新的 TicsPro 更新了它。 它仍然以0.5MHz Ref0频率显示脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个 TICS Pro 版本? 您可以在"帮助->关于"部分中看到它。

    加载文件时为1 PPS。 我需要调查这个问题。 同时、请尝试:

    -将输入参考更改为1e-06

    -检查 DPLL3 LBW 是否为0.1Hz

    -在验证页面上匹配 REF0的这些设置

    -使用这 4个按钮运行 VCO 计算,然后 "写入所有寄存器"和"软复位芯片"

    -检查 REF0是否有效。 如果输入有效、器件将开始锁定。

    -Riley