This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:外部 VCO 输入功率范围

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1273257/lmx2571-external-vco-input-power-range

器件型号:LMX2571

大家好、

从数据表中、它仅显示外部 VCO 功率的最小值、输入 VCO 电源有任何 MAX 值吗?

当外部 VCO 输入功率增加时、它如何影响器件的性能? 是否存在任何应用级别的风险?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    最小值。该值对于客户来说更加有用、因为如果 PLL 没有足够的输入功率、PLL 可能不会锁定或相位噪声会降低。

    最大 则只要信号不足以损坏器件、就应该没有问题。 我会说10dBm 是一个合理的最大值。 链接。