This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有4相位0、90,180,270的简单时钟电路。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1271050/simple-clock-circuit-with-4-phases-0-90-180-270

主题中讨论的其他器件:CDCE6214LMK01801

您好!

我需要一个简单的时钟电路来生成4个相位差为90度的时钟方面的帮助。

我认为这可以通过某种形式的主时钟和一系列分频器来实现。

请推荐一个电路或参考设计。

我宁愿避免使用 PLL、但如果这是唯一的方法、那么没关系。  

我只查找0.1 -5MHz、抖动和相位噪声不是那么重要。

谢谢!

-奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在进行 FAE 培训、明天会通过 EOD 与您联系。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    通过进一步研究、似乎使用环形计数器可能是实现此目的的最佳方法。

    对此、您有什么想法或意见吗?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    很抱歉耽误你的时间! 非常感谢您的耐心。 从时钟发生器的角度来看、CDCE6214可实现这一目标[请参见此 e2e 主题: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938482/cdci6214-180-deg-phase-shift]。 但我知道您希望避免 PLL、所以正确的是、约翰逊环计数器将是一个可行的选择。 从我们的产品目录中、 LMK01801可满足您的要求。

    谢谢。

    CRIS