This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820有源滤波器设计

Guru**** 2823185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1273860/lmx2820evm-lmx2820-active-filter-design

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

大家好!

目前正在实施 LMX2820评估板上的有源滤波器。 简单的问题、该注释意味着什么? ["将引脚3电压设置为1.3V"]

我们在滤波器中添加了电荷泵输出电压、从最大值2.5V 增加到新的最大值5V。 问题是、如果我们设置 VCCAMP=1.3V、则峰值输出电压将仅为1.3V。

如果我们必须将引脚3保持在1.3V、我是否应该使用 VCO 所需的5V 峰值电压来驱动运算放大器电源?

在上下文中、我们目前观察到滤波器关联在5V 峰值、而 PLL 未锁定。

谢谢。
丹特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    在该原理图中、VCCAMP 应等于或大于 VCO 所需的 Vtune 电压。 例如、如果最大 所需的 Vtune 为5V、则 VCCAMP 应>= 5V。 运算放大器必须是 RRO、以便输出电压可以达到 VCCAMP。

    运算放大器的+ve 输入引脚应偏置到1.3V、这大约相当于 LMX2820可以输出的 Vtune 中点。 使用 R19和 R20将 VCCAMP 分压至1.3V。 需要使用 C1以使+ve 引脚没有噪声。