This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:VCC 范围

Guru**** 2673955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1274115/lmx2571-vcc-range

器件型号:LMX2571
在数据表中、VCC 的建议范围为3.15V 至3.45V。 VCC 的工作范围是多少? 即使在2.5V 电压下也能保证正常工作吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:  
    这 是建议的工作范围:  

    此致、  

    维森特