This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:电路设计和电流驱动器功能

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1273547/lmk00804b-q1-circuit-desig-and-current-driver-capability

器件型号:LMK00804B-Q1

您好!

我的电路设计如下供大家参考、现在 VDDO 是1v8、Q2通过两个电阻分压连接到 FPGA I/O (因为 FPGA I/O 输入电压范围是1V-1.8V)、我想把 FPGA 输入电压保持在1.2V 左右。

我的问题是、我是否可以以这种方式使用 Q2输出?

如果否,请说明理由和其他建议。

 如果是、案例的当前状态是什么?   Q2电流驱动器功能足够或不?请帮助计算值,我在数据表中找不到输出电流参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:

    您可以使用分压器达到输出端所需的 VOH 电平。  考虑到缓冲器的7欧姆输出阻抗、可以将 R1410降低到150以获得更接近1.2V 的值。

    流经驱动器并到达输出端的电流计算 公式如下:

    输出电流 = VDD /总阻抗= 1.8/(7+ 68 + 150)= 8 mA

    一个线性调频脉冲。

    输出电流 = VDD /总阻抗= 1.8/(7+ 68 + 150)= 7.4 mA

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    "根据您的当前配置。

    输出电流 = VDD /总阻抗= 1.8/(7+ 68 + 150)= 7.4 mA  

     请帮助 确认您回复的信息,150?  我有点困惑。

    您能否告知 Q2输出电流能力- Imax 和 Imin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:  

    我之前的回答中有一个拼写错误、该值应该是这里使用的136欧姆。 在本例中是在8.5mA 周围。  

    它是 CMOS 输出级。 驱动器的输出阻抗约为7 Ω、因此您可以将其用于总路径、以计算电流。  

    此致!

    阿西姆