This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:通过555计时器进行电容测量

Guru**** 2756545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1272704/ne555-capacitance-measurement-through-555-timer

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件:TLC555

您好!

我们需要使用555计时器 IC (NE555DR)和原理图触发器(SN74AHC1G14DBVT)测量欠容电容。   CAP_measure_IN 是要从测量的未知电容信号、 CAP_measure_OUT 连接到 MCU 频率引脚。  

我已经为计时器 IC 提供了5V、并为原理图触发器 IC 提供了3.3V。 但是、我的 MCU 频率引脚是1.2V 电平。 请查看此连接并提供您的宝贵意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经检查了您的电路所采用的标准非稳态配置。 我选择了一个1nF 电容器来检查其功能、它在下面按我的预期工作。 我在下面也附上了我的 Tina 仿真。  

    e2e.ti.com/.../NE555-Astable-Mode.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您对仿真的支持和帮助。 我们要测量的输入电容范围为1nF 至1uF。 此外、根据下面的仿真、电路看起来也正常、希望电容值为1uF。  

    但是,我有一个担忧。 在提供给 MCU 引脚之前、我已将计时器电路的输出提供给施密特触发器。 原理图触发 VCC 电平为5V。 那么、在施密特触发后是否需要一个电平转换器? 如果需要、我应该使用哪种电平转换器、因为它必须传递高频信号? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:  

    我会提供电平转换器建议。 根据建议、施密特触发器数据表显示可为其提供2V 至5.5V 的电源。  

    https://www.ti.com/product/SN74AHC1G14

    您是否可以在3.3V 下全部运行并使用 TLC555而非 NE555? TLC555也可在3.3V 下运行。 我只建议将此作为一种可能的方法来简化您的设计。 您在第一个帖子中提到了3.3V、因此我想到了 TLC555。  

    www.ti.com/.../tlc555.pdf

    我将查看电平转换、并在1个工作日内回复您。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:  

    这是一个不错的表、其中显示了一些电平转换器选项的简要视图。  https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/overview.html

    或者、您也可以使用简单的分压器将输出方波降低到所需的电平。  

    https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/overview.html

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的支持和帮助。 让我看看推荐的 IC。 如有任何疑问,我会作进一步答复。