This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487E-EVM:无法控制频率的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2487E, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1273028/lmx2487e-evm-problem-of-not-being-able-to-control-the-frequency

器件型号:LMX2487E-EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2487E、、 USB2ANY

我们当前正在运行评估板(LMX2487E-EVM)来评估 LMX2487E、但它无法正常工作。

我们将向评估板施加5V 的电压、在 Vp-p1.0V 输入100 MHz 正弦波、并使用示波器观察输出波形。 (我们使用频率带宽为4GHz 的示波器。)我们要通过 USB2ANY 将评估板连接到 PC、并控制 TICS Pro v1.7.5.15的寄存器。 (参见下图)

我觉得这个设置可以、但是出现了以下问题。

1.信号不是寄存器控制的输出信号。 (例如、改变分频器中的 N 值不会改变输出信号的频率)

2. 即使没有输入参考信号,信号也始终以4GHz 的频率振荡。

我们怎样解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe-San:

    据我所知、我们可能有不同的 EVM 版本。

    您能否确认您收到以下版本的 EVM 并且您拥有小型适配器板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel

    感谢您的快速回复。

    我使用这款 EVM 板并有这款小型适配器板。 但是、在运行 EVM 时未连接适配器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe-San:

    该版本的 EVM 不需要适配器板。

    该 EVM 使用有源环路滤波器、您需要将电荷泵的极性更改为负。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel

    谢谢你的建议!

    我们将电荷泵的极性更改为负极,从而能够控制频率!

    一个问题是、有源环路滤波器的极性为何需要为负?
    我想了解有关有源环路滤波器的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe-San:

    VCO Vtune 的极性通常为正。 即高 Vtune 电压、更高的输出频率。

    有源环路滤波器基本上是一个反相放大器、所以"增益"为负。 也就是说、输入电压越高、输出电压越低。

    因此、电荷泵的极性需要设置为负。 放大器将反转此特性、因此 VCO 获得正 Vtuen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel

    很抱歉,我的回复太迟了。

    非常感谢。 您的解释确实有帮助。 现在、我了解了有源环路滤波器。