This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318 PLL 滤波器参数

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1274975/lmk03318-lmk03318-pll-filter-parameters

器件型号:LMK03318

高支持、  

我正在使用 TICSpro 为 LMK03318生成配置文件。

我正尝试提出 PLL 滤波器参数、但失败了- 请帮助。  

数据表(SNAS669E–2015年9月–2018年4月修订)指示使用"WEBENCH 时钟架构工具仿真器"。  

找到一个基于网络的工具(webench.ti.com/.../") 、它似乎对 PLL 滤波器设计没有帮助-如果是如何使用它?   

在哪里/什么是取代 "WEBENCH 时钟架构工具"的工具?

尝试使用"PLLatinum Sim"-应该使用这个正确的工具还是其他工具?

使用"PLLatinum Sim"时 、我缺少一些所需的参数 、例如 Kvco 和 VCOCap -在哪里可以获得这些参数的正确值)? 单击"Calculate Loop filter"后、工具指示"VCOCAP/minHighCap Limits FAILUR"或设计 BW。

plac help.to up with  PLL filter 参数.

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    请使用 PLLatinum Sim 计算参数、而不是 WEBENCH。

    不应调整 VCO 增益和55 MHz - VCOCap/V 和0 pF 的默认值应保持恒定。

    一般而言、TICS Pro 中列出的设置是一些元件的良好起点:

    您可以限制 PLLatinum Sim 中的 C2值、然后让软件计算其余值:

    从此处开始可使用器件中提供的最接近的电容器/电阻器值。

    谢谢。

    卡德姆