This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:更改 I2C 基址

Guru**** 2939660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1274834/lmk03318-change-i2c-base-adresse

器件型号:LMK03318

嗨、

我们需要一些帮助来了解如何更改基址。

我们已配置了所有功能并按预期运行-我们创建了 EPR、我们正使用它对 PLL 进行编程。

根据数据表、我们需要更改 EEPROM 中的字节11。

(1b)将 EEPROM 文件导入 GUI 映射

然后、我们将字节11从 A0修改为8 => 0x40应该是新的 i2c 地址

(2)将 GUI 映射写入 SRAM

(3)通过 SRAM 对 EEPROM 进行编程

但仍然是0x50。

非常感谢

最好的克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    发现了它-今天可能少了咖啡。

    感谢 Christoph