This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304PW 最大工作结温

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1273448/cdcv304pw-maximum-operating-junction-temperature

主题中讨论的其他器件:LMK1C1104
另一个类似的问题:  在数据表中、CDCV304PW 的绝对结温为125、建议的工作环境温度为85C。  Tj 用于负荷筛查。 请提供最大工作结温、其中包含完整功能? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供在不包含完整功能的情况下的结温、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Mun:

    结温是 IC 正常运行所需的最高温度。 而环境温度是封装的外部环境温度。 数据表中列出了热阻器参数、这有助于计算相对于环境温度的结温。  其中还包括 IC 的功率耗散。

    此处提供了一个很好的资源 、可以帮助您根据 IC 的环境温度和功耗来了解和计算结温。 请注意、结温相对于环境而言较高、因此这就是环境规格较低的原因。

    结温下的总体功能 = 85C 的环境温度+ IC x R theta 的功耗  

    您需要确保右侧合并的所有参数不应超过数据表中列出的 IC 结温。

    https://www.ti.com/video/5841048435001

    我希望这可以回答您的问题。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与您的设计团队核实一下、并找到可保证全面运行的最高结温?  这可能是在没有空气的真空中,并安装在冷板上,只是给你一个不同的视角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Mun:

    我曾与设计团队交谈、由于这是一个旧器件、因此很难找到设计数据库。 除非在测试条件中另外注明、否则基于针对85°C 环境温度的电气规格表。 考虑到功耗、您可以估算出所有这些电气特性都在大约100C 的结温下达到。

    部件将在125°C 下工作、但性能不能在上述温度下工作。  

    您可以使用环境温度为125C 的 P2P LMK1C1104器件。 因此可以预计、其电气规格在该结温下是完全指定的。

    此致!

    阿西姆