This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:如何在回退模式下读取 EEPROM 内容

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275076/cdce6214-how-to-read-eeprom-contents-while-in-fall-back-mode

器件型号:CDCE6214

CDCE6214 EEPROM 读写操作

我的器件以回退模式启动、我想将其重新配置为正常模式。

是否有办法在不循环通电的情况下实现?  在我的系统中、CDCE6214的引脚4和引脚23始终保持悬空、因此它始终在回退模式下加电。

我确认 I2C 正常工作、我可以读取器件寄存器。  但是、我无法读取或写入 EEPROM 内容。

在使用 Total Phase Aardvark 时、我将0002写入寄存器0x0B、而当我读取寄存器0x0C (2个字节)时、这个值为0000。  我希望它为数据表中的1B12 (pg35)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    除非 HW_SW_CTRL 引脚拉至高电平或低电平、否则该器件将以回退模式启动。 另一个选项是通过 I2C 将所需的寄存器设置写入器件-没有机制可以在不下电上电的情况下将 EEPROM 内容传输到器件的实时寄存器。

    在回退模式下、仍可以访问 EEPROM。

    从器件进行读写操作时、应遵循以下概述的过程。

    读取任何其他 EEPROM 字节时、是否返回值"0x0000"? 还是仅用于本例?

     谢谢。

    卡德姆