This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:频率变化序列和输出稳定时间

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275072/lmk03328-frequency-change-sequence-and-output-stabilization-time

器件型号:LMK03328

您好!

我的系统需要动态输出频率变化功能。 输入基准时钟是固定的。

当我选中 TICS Pro -配置向导时、我在底部的黄色框中看到了"磁芯"。

1>TICS Pro 如何测量分数? 哪一项评分最高? 0还是100?

2>查找高评分分频器编号的最佳顺序是什么?

3>在更改输出频率时、是否是写入寄存器的任意顺序?

4>写入最后一个寄存器后、输出稳定需要多长时间?

此致、

YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YS、

    评分主要基于 VCO 频率-通常 VCO 频率越低、评分越高:

    使用小数 PLL 而不是整数除法也会影响分数:

    如果使用了两个 PLL、则最终分数也会受到两个 VCO 之间串扰的影响。

    TICS Pro 将自动选择得分最高的解决方案。

    请参阅以下内容、但数据表中仅更改通道分频器而更改输出的内容除外:

    如果需要更改 PLL 设置、那么在配置 PLL 设置后、将 PLLx_PDN 从"0"切换为"1"再切换为"0"、以便使用新设置重新校准 PLL。 如果需要重新校准 PLL、则时序估算请参考以下表格:

    谢谢。

    卡德姆