This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL 锁定检测寄存器

Guru**** 2948910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275718/lmk04828-pll-lock-detect-register

器件型号:LMK04828

我们在设计中使用器件 LMK04828B。 根据数据表、可在 Status_LD1或 Status_LD2引脚上监测 PLL1和 PLL2信号的数字锁定检测。
中是否有任何可用的寄存器用于监控 LMK04828B PLL1和 PLL2数字锁定检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅寄存器偏移0x182和0x183、具体而言是 rb_PLL1_LD 和 rb_PLL2_LD 字段。