This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:环回模式不符合预期。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594, LMX2594EVM, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1262576/lmx2820-loopback-mode-doesn-t-work-as-expected

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2594EVM

你好、团队。

我使用的是 LMX2820。

在标准模式下工作时、一切都正常。

我正在尝试改善其相位噪声、因此我操作了 loopback_EN。

所需频率为10GHz。

首先、我将在标准模式下将 LMx2820锁定到10GHz、没有任何问题。 RFOUTB 应用于迷你电路混频器。

我将7.6GHz 的 LMX2594用作 LO、并将其应用于 Mini 电路混频器、并将其 IF 2.4GHz 输出应用于 LMX2820的 RFin、同时启用 Loopback_EN  

我将 R10更改为0x1000;R36更改为0x37、R34更改为0x810。

我遇到的问题是 LMX2820失去锁定并跳到10.1GHz。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    您能否以 TICS Pro 格式提供配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    e2e.ti.com/.../4274.HexRegisterValues.txtPlease查找附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    您能否尝试禁用 INSTCAL 并设置 PFD_DLY = 1? 务必在更改后对所有寄存器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据你的建议做了一些改变、解决了锁定问题。

    但是、我没有看到相位噪声有任何改善。

    请查看随附的20GHz 寄存器映射。 一种模式是直接模式、另一种模式通过混频器启用环回。

    RFoutA =20GHz;RFoutB=10GHz、LO=7.6GHz、1400MHz (除以7)。

    我将 LMX2594用作 LO 源、其 OSCIN 与 LMX2820相同

    e2e.ti.com/.../20GHz-Lock.xlsxe2e.ti.com/.../20GHz-Lock_5F00_Mixer.xlsx

    首先、我 通过使用0x6472对寄存器0进行编程来进行复位、然后我将对注释列中标记为黄色的寄存器进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    LO 的相位噪声质量很重要、有关详细信息、请参阅本应用手册的第5节: https://www.ti.com/lit/pdf/snaa361

    实际上、在7.6GHz 下、LMX2594的相位噪声比在10GHz 下的 LMX2820低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用相同的组件进行了相同的设置、使用了2个 TI 评估板、并且相位噪声明显改善了6dB。

    单评估板使用 LMX2820主合成器、LMX2594是输入到混频器的次级合成器。  

    相位噪声理论上应该提高12dB、但很明显、由于次级 LO 的额外噪声、这会降低到6dB。

    但现在、在使用上述2个合成器且布局更佳的电路板上、我没有得到任何改进。  

    我看到相位噪声图保持不变、就好像什么也没发生。

    我假设这不是电路板、合成器问题(次级或主)、而是更多地与主合成器中的寄存器设置有关。

    使用您在评估板 TICS PRO GUI 软件中设置的东西会发生这种情况。  

    请再次仔细检查寄存器-保留的寄存器也以确保寄存器与您在软件中设置的相同。

    如果你有任何建议,为什么会发生这种情况,我会非常感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    您的配置确实有一些错误、有关详细信息、请参阅表2。

    e2e.ti.com/.../20GHz-Lock_5F00_Mixer-_2800_2_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的 support.e2e.ti.com/.../Phase-Noise.pdf

    我在应用您的建议后附上了相位噪声图。

    Page1是2.4GHz 时的混频器输出相位噪声

    第2页是使用和不使用 Loopback_EN 时40GHz (使用外部倍频器)的相位噪声。 从表中可以看出、没有变化。

    第3页是7.6GHz 本机振荡器的相位噪声。

    您能建议为什么我没有得到任何改进吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    乍一看、 我不确定、但我无法从图中识别环路带宽、您是否能够将终点设置为100MHz 偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    请查看附加的设计 filese2e.ti.com/.../4073.LMX2594.docxe2e.ti.com/.../LMX2820.docx

    两个文件都是 TI PLLatinum Sim 文件、但我无法上传.sim 文件、因此我将其更改为.docx。

    请将其改回.sim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    仿真文件中的环路滤波器与 EVM 默认值不同、在您使用单个 EVM 的早期系统验证实验中、您是否更改了环路滤波器? 您能否使用具有您在定制电路板中使用的最新寄存器值的单个 EVM 再次验证性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我使用 LMX2820EVM 和 LMX2594EVM 构建了完整设置、发现有小幅改进。

    然后、我将 LO 更改为混频器到 Keysight 发生器、而不是 LMX2594EVM、并且相位噪声提高了6dB。

    感谢您的耐心和帮助。