This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:不能使用数字延迟功能

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1272648/lmk04828-the-digital-delay-function-cannot-be-used

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

大家好、

客户正在尝试验证 lmk04828的数字和模拟延迟。

clkin1输入是20 MHz 时钟、而 oscin 输入是100 MHz 时钟。 Vco0为2500 MHz。 Dclkout0为2500 MHz、dclkout2为2500 MHz。 使用示波器测试这两个时钟的延迟。

关于模拟延迟:将时钟输出选择设置为 TICSPRO 上的模拟延迟+分频器。 芯片配置完成后、更改模拟延迟中的延迟值、以查看时钟延迟确实发生了变化、但更改后的值和设定值不同。  

关于数字延迟功能、根据手册有两种模式:

客户尝试使用手册上的示例验证固定数字延迟:

  • 将 DCLKout0_DDLY_CNTH/L 设置为值4、4;
  • 将 DCLKout0_DDLY_CNTH/L 设置为值4、5;
  • 设置 DCLKout0_DDLY_PD = 0且 DCLKout2_DDLY_PD = 0;
  • 设置 SYNC_DIS0 = 0且 SYNC_DIS2 = 0;
  • 然后、SYNC_POL 依次写入1和0。

已知 VCO0为2500 MHz。 修改后的延迟为半个 VCO0周期、即它应为200ps、这意味着应将 dclkout0和 dclkout1反相。 但输出时钟实际上并不会改变。  

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    我将在本周结束前提供最新情况。  

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的支持、希望获得更新!

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  
    我已经进入实验室、并确认示波器上的数字延迟步长是正确的。  

    您能否提供有关客户程序及其测试过程的更多信息?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    寄存器配置如下:

    R0 (INIT)	0x000090
    R0	0x000010
    R2	0x000200
    R3	0x000306
    R4	0x0004D0
    R5	0x00055B
    R6	0x000600
    R12	0x000C51
    R13	0x000D04
    R256	0x010001
    R257	0x010155
    R258	0x010255
    R259	0x01030F
    R260	0x010442
    R261	0x010500
    R262	0x010601
    R263	0x010755
    R264	0x010801
    R265	0x010955
    R266	0x010A55
    R267	0x010B2F
    R268	0x010C42
    R269	0x010D00
    R270	0x010E01
    R271	0x010F05
    R272	0x011008
    R273	0x011155
    R274	0x011255
    R275	0x011300
    R276	0x011402
    R277	0x011500
    R278	0x0116F9
    R279	0x011700
    R280	0x011818
    R281	0x011955
    R282	0x011A55
    R283	0x011B00
    R284	0x011C02
    R285	0x011D00
    R286	0x011EF1
    R287	0x011F33
    R288	0x012008
    R289	0x012155
    R290	0x012255
    R291	0x012300
    R292	0x012402
    R293	0x012500
    R294	0x0126F9
    R295	0x012700
    R296	0x012808
    R297	0x012955
    R298	0x012A55
    R299	0x012B00
    R300	0x012C02
    R301	0x012D00
    R302	0x012EF9
    R303	0x012F00
    R304	0x013006
    R305	0x013155
    R306	0x013255
    R307	0x013300
    R308	0x013402
    R309	0x013500
    R310	0x0136F1
    R311	0x013733
    R312	0x013805
    R313	0x013900
    R314	0x013A0C
    R315	0x013B00
    R316	0x013C00
    R317	0x013D08
    R318	0x013E03
    R319	0x013F00
    R320	0x01400F
    R321	0x014103
    R322	0x014200
    R323	0x014311
    R324	0x014400
    R325	0x01457F
    R326	0x014618
    R327	0x01471A
    R328	0x014802
    R329	0x014942
    R330	0x014A02
    R331	0x014B16
    R332	0x014C00
    R333	0x014D00
    R334	0x014EC0
    R335	0x014F7F
    R336	0x015003
    R337	0x015102
    R338	0x015200
    R339	0x015300
    R340	0x015478
    R341	0x015500
    R342	0x015678
    R343	0x015700
    R344	0x015896
    R345	0x015902
    R346	0x015A58
    R347	0x015BD4
    R348	0x015C20
    R349	0x015D00
    R350	0x015E00
    R351	0x015F0B
    R352	0x016000
    R353	0x01610A
    R354	0x016244
    R355	0x016300
    R356	0x016400
    R357	0x01657D
    R369	0x0171AA
    R370	0x017202
    R380	0x017C15
    R381	0x017D33
    R358	0x016600
    R359	0x016700
    R360	0x01687D
    R361	0x016959
    R362	0x016A20
    R363	0x016B00
    R364	0x016C00
    R365	0x016D00
    R366	0x016E13
    R371	0x017300
    R386	0x018200
    R387	0x018300
    R388	0x018400
    R389	0x018500
    R392	0x018800
    R393	0x018900
    R394	0x018A00
    R395	0x018B00
    R8189	0x1FFD00
    R8190	0x1FFE00
    R8191	0x1FFF53

    以下是使用示波器测试的模拟延迟。 可以进行调整、但值似乎不正确。 数字延迟功能的使用仍然存在问题。 是否可以共享您的寄存器配置?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    问题是仅出现在固定数字延迟功能上、还是仅设置模拟延迟设置时也出现? 我目前正在实验室中研究如何调试此问题、应该在星期三之前回来与您联系。 如果您有任何更新、请告诉我。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    模拟延迟只能用于最大频率为1536MHz 的输出;因此、由于运行频率为2500MHz、模拟延迟不起作用。

    但是、您是否正在尝试将 CLKout0和 CLKout2延迟100ps? 基本上、如果您告诉我您正在尝试在输出之间实现的不同延迟、我可以建议另一个延迟特性、如果该器件具有该功能、我可以为您实现该功能、或者推荐另一个类似的器件。

    除此之外、我在没有任何延迟的情况下以1024MHz 的频率测试了两个输出、同步了它们、使用了相位匹配/相同长度的电缆、并且它们之间仍然存在~50ps 的延迟(下图显示了这一点、请注意、我使用了不同的 VCO 频率、因为我使用的是122.88MHz VCXO)。 我正在联系我的团队中的其他人、看看这是否符合预期、这可能是您没有看到输出之间的确切延迟的原因、即使是在允许的频率内运行输出也是如此。

    另外、您是如何为输出使用延迟的? II 了解更多有关您的系统的信息会很好、这样我可以更好地为您提供支持。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andrea:

    感谢您的支持!

    您是否试图将 CLKout0和 CLKout2延迟100ps?[/quot]

    是的、clk0和 clk2输出的频率为2500 MHz。  

    您如何使用延迟来处理输出? [/报价]

    使用 delay 函数的原因是后续系统有时钟要求、 客户现在正在调试此函数。

    我正在联系团队中的其他人以了解这是否符合预期,这可能是您无法看到输出之间确切延迟的原因,即使在允许的频率内操作输出也是如此。
    [/quote]

    谢谢、希望进行更新。

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    [报价 userid="496057" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1272648/lmk04828-the-digital-delay-function-cannot-be-used/4831452 #4831452"]是,clk0和 clk2输出的频率为2500 MHz。  [/报价]

    由于 LMK04828的最大模拟延迟频率为1536MHz、因此模拟延迟不能用于2500MHz 输出。 在不使用模拟延迟的情况下、LMK04828可生成的最小延迟为半个2500MHz 周期;因此、对于此应用、可能的最小延迟步长为200ps (1/VCO/2 = 200ps)。 这意味着无法使用 LMK04828实现100ps 的所需步长。 然而、 LMK04832 可以对其提供的所有输出频率使用模拟延迟、因此、如果需要100ps 的延迟、器件应考虑采用该延迟。 请注意、LMK04828和 LMK04832是相似的器件。

    使用 delay 函数的原因是后续系统有时钟要求, 客户正在调试此函数

    这仍然有点模糊、仍然让我更难理解系统、以及为什么存在这些要求。 如果可能、如果您不想在公共论坛上分享、请向我发送电子邮件、告知系统的更多详细信息。

    预计更新[/报价]

    我刚刚与我的团队成员交谈过、在一起查看数据表之后、输出之间的50ps 偏斜是 LMK04828的典型规格。 因此、如果应用需要100ps 的绝对偏斜、也请考虑这一点。 如果不需要绝对偏斜测量、则我们通常建议客户在示波器上添加一个偏斜、以在示波器上实现物理对齐的输出。

    希望这对您有所帮助、如果我没有回答您的所有问题、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚