This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLLatinum 仿真中的环路滤波器设计/顺序

Guru**** 2539810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275492/lmk04832-loop-filter-design-order-in-pllatinum-sim

器件型号:LMK04832

为 LMK04832设计环路滤波器时推荐使用什么工具-它是 PLLatinum Sim 工具吗?  

是否需要在使用四阶滤波器的 PLLatinum Sim 工具中考虑环路滤波器的内部元件(C1i、C3、C4、R3和 R4)? 或者、我们是否使用二阶滤波器仅添加外部环路滤波器组件(C1、C2和 R2)?  

PLLatinum Sim 工具中四阶滤波器的拓扑缺少 C1i 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐的工具是 PLLatinum Sim。 请确保您拥有最新版本、因为最新版本中的环路滤波器设计器有几处改进。 我们刚刚将我们的所有软件下载从旧系统迁移到新系统、因此 我们仍然需要做一些事情来使版本控制在网站上显示正确、但最新版本的二进制文件本身应该是1.6.3.0。

    三阶和四阶元件在 PLLatinum Sim 中是固定的、只要您设计 四阶滤波器、环路滤波器设计人员就会将其视为不变的(即强制元件)。 请注意、虽然 PLLatinum Sim 允许您更改滤波器阶数、但 LMK04832 PLL2通过设计四阶滤波器来实现。  用户仅调整外部环路滤波器组件(C1、C2、R2); 用户应手动在 C1值中包含60pF C1i。