This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:OSCout 相位与 CLKOUT6/8的一致性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275965/lmk04832-sep-oscout-phase-alignment-to-clkout6-8

器件型号:LMK04832-SEP

当设置 OSCout 引脚以驱动 CLKOUT6或 CLKOUT8信号时、 OSCout 上驱动的时钟 与 CLKOUT6/CLKOUT8之间的相位关系是什么?  我需要多一个输出、但它需要与 CLKOUT6/CLKOUT8相位对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB_MUX 信号的 OSCout 副本和 CLKOUT 副本之间将存在相位误差。 器件内的总路径长度不同-从分频器 到 CLKOUT 驱动器的距离非常近、从分频器到 FB_MUX 到 OSCout 的距离是3到4倍、因此我预计输出之间有10秒到100秒的高到低时序差(根据工艺而定的恒定偏移、 取决于温度的可变失调电压)。 相位误差取决于频率、因为它实际上是一个恒定传播延迟偏移。

    最低相位误差始终介于同一通道中的两个时钟之间、然后是同一时钟组中的两个时钟之间。 如果您需要、我可以查看频率方案并建议放置位置、但我不保证如果您只需要比 LMK04832-SEP 可以提供的输出要求更高的输出要求、我可以提供一个完美的解决方案。 请告诉我您需要哪些频率(或如果这无法共享、您需要哪些分频比、例如 VCO/n、VCO/4n 等)以及每个分频数。