This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:OUT0输出查询

Guru**** 2746825 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276118/cdce6214-q1-out0-output-inquiry

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好!

我想知道 OUT0输出的精度:据我所知,它可以是 REF 时钟还是 PLL 时钟? 是不是啊? PFD 时钟和 PLL 时钟之间的区别对您有什么影响?

提前感谢、

埃尔韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herve、

    OUT0时钟可以从输入参考时钟(如下所示 REF_CLK)或相位检测器时钟(下图 PFD_CLK)生成:

    目前、在 CDCE6214配置文件中、OUT0通道多路复用器的下拉菜单不起作用、必须在此处的"用户控件"页面中进行修改:

    此问题将在将来的更新中修复。

    谢谢。

    卡德姆