This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL1708:CS2100CP-CZZR 的替代产品

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: PLL1708, CDCE813-Q1, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275962/pll1708-replacement-for-cs2100cp-czzr

器件型号:PLL1708
主题中讨论的其他器件: CDCE813-Q1CDCE6214CLOCK-TREE-ARCHITECT

大家好、


Cirrus Logic 具有 EOLed CS2100CP-CZZR。

我们是否有适用于此 IC 的更新替代产品?

PLL1708似乎是一个接近 IC 但这是非常旧的。

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    输入和输出频率要求以及输出格式是什么? 基于这些参数、我可以推荐最合适的器件。
    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    很抱歉、这是来自采购部门、因此我没有信息。

    我们可以有多种选择吗?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    根据其要求、如果需要6至75 MHz 范围内的单端时钟、则可以使用 CDCE813-Q1或 CDCE6214。 这将取决于它们的输入和输出时钟要求-如果提供的输入时钟1 MHz、则需要通过 CDCE6214使用 CDCE813-Q1。

    一旦满足输入和输出时钟要求、请使用时钟树架构找到最佳的时钟解决方案: webench.ti.com/.../

    谢谢。
    卡德姆