This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:1kHz 至10kHz 的相位噪声杂散

Guru**** 2947800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275654/lmx2594-phase-noise-spurs-between-1-khz-and-10-khz

器件型号:LMX2594

您好!

我想使用 LMX2594作为相位噪声分析仪的降压转换器的一部分。

输出具有不相关的噪声很重要。

通过使用两个 LMX2594EVM (锁定到低噪声信号源)和一个相位噪声分析器(在同相位噪声模式下)、我注意到200 MHz 载波端在1kHz 和10kHz (大约10个杂散)之间在-130dBc/-140dBc 处存在杂散。 请注意、由于相关性噪声改进、theae 杂散通常是不可避免的、我可以看到它们。

这些杂散始终存在、 独立地说、在 imteer 模式或小数模式下、改变电源不会改变其位置。

我的问题是:在 LMX2594内部、即使禁用 SPI 和 sysref、数字内核也一直在运行? 能否将其关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fausto:

    没有、在这些低频下没有运行的数字内核。 您检查了参考时钟吗? 您是否看到类似的低频杂散?