This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01020:散热器负载

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1269575/lmk01020-heat-sink-load

器件型号:LMK01020

您好!

如果在 LMK01020的 WQFN (RHS)封装的顶部连接了散热器、则允许的负载有多大?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    您是指输出负载吗? θJA 对于 LVPECL 输出类型、您可以计算最坏的功耗、然后确保进行估算、TA (环境温度)加上器件功耗时间 Δ I 不超过125 C 的裸片温度。如果回答您的问题、请告诉我。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    asim、

    您是指输出负载吗?

    不客气。 我的意思是封装顶部的散热器"机械负载"。 "机械压力"或"重量"是否是另一个术语?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    让我从我们的包装团队那里获得有关这一要求的信息。 请忽略旧评论。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我很抱歉这么晚才回来。 我试图从包装团队那里获得更多信息。 似乎我们没有此封装的该数据。 散热器应该可以使用、但我们没有 具体的数字。 这种负载不会对封装产生太大影响、更不会导致焊点上出现疲劳。

    此致!

    阿西姆