This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:复位/GPO 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275922/lmk04832-sp-reset-gpo-question

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!

我已验证包含 LMK04832器件的设计。 我正在尝试使 LMK04832复位生效、但不会生成复位事件。 复位信号路径的原理图片段如下所示-它可以从1.5V 转换为3.3V 的电压、除交流终端外、信号还具有10k Ω 下拉电阻。 在 R214处、从电压转换器的输出测得的电压在置为有效时为~1.945V、在置为无效时为0V、但是数字输入 VIH 要求最小值为1.2V、所以我对 复位为什么工作正常感到困惑。 可以提供一些提示吗? 此外、在 RESET/GPO 引脚上是否有位于 LMK04832-SP 器件内部的上拉电阻(或任何类型的终端)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESET/GPO 引脚可 通过寄存器0x14A 进行编程。 该寄存器的默认状态将 RESET 引脚初始化为具有内部下拉电阻的输入引脚(50kΩ 至100kΩ 的范围随 PVT 而变化)。  假设您尚未向器件发送寄存器编程、因为您是通过引脚对其进行复位、但如果在切换复位线路之前已通过 SPI 对器件寄存器进行任何编程、请确认 RESET/GPO 引脚 仍配置为输入。