This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 + LMK6210-100M

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276146/lmx2572-lmx2572-lmk6210-100m

器件型号:LMX2572

你好

我只想和您确认一下技术解决方案、因为您是专家。

由于 ppm 稳定性(+-25 ppm)、我已经决定采用 LMK6210-100M、此器件具有 HCSL 输出频率。

根据我的理解、HCSL 级别适用于 LMX2572、我在 LMX2572和 LMK6210之间具有100nF 电容。

LMK6210-100M 输出 VOH 660mV 至900mV、Vcross 250..475mV

LMX2572 Fosc 差分输入电压为0.15..1V

寄存器中的差分配置:

设置

IPBUF_TYPE=0

IPBUF_TERM=1

请告诉我您的看法。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:  
    没错。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    感谢您的帮助!

    Br