This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:搜索示例寄存器编程文件

Guru**** 2868780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276179/lmk5b33216evm-searching-for-example-register-programming-files

器件型号:LMK5B33216EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216

您好!

我们正在计划将 LMKLMK5B33216用于计时同步项目、并希望将一个示例编程文件作为我们可以修改和构建的起点。

是否有适用于此电路板的 TICS Pro 示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请下载 TICSPRO。 然后导航到顶部工具栏上的 Default Configurations。 在该文件中、您应该会看到 EVM 的默认设置。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jennifer。  我来看看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在看到了。  我能够生成一组寄存器写入以及*。TCS 文件。

    这可以解决我的基本问题。

    谢谢!

    出于好奇心:是否有适用于各种用例的不同 EVM 配置库?