This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:ESD 数据请求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276643/na555-esd-data-request

器件型号:NA555
主题中讨论的其他器件: TLC555

高支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 NA555DR 的 ESD 数据(HBM 数据, CDM 数据)。

谢谢。

林宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro、您好、  

    NA、NE、SA 具有相同的 ESD


    NA555
    ESD - HBM 500V
    ESD - CDM 1500V

    如果 ESD 是重要参数、我建议使用 TLC555。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通