This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:完全辅助 VCO 校准、收集的参数在生产硬件上不起作用。

Guru**** 2941660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276440/lmx2572-fully-assisted-vco-calibration-collected-parameters-does-not-work-on-production-hw

器件型号:LMX2572

我们使用 TI 的开发板、在实验室设置中收集了一组用于完全辅助 VCO 校准的参数。

当我在我们的生产硬件上测试这些参数时、这些参数未提供预期的频率。 示例:设置1000MHz 给出992Mhz。

根据此 A 假设参数依赖于您的硬件、这是正确的吗?

如果我在我们的生产硬件上收集一组新的参数、它们是否适用于所有个人?

最后一个问题。 使用完全辅助 VCO 校准后、MUXOUT 引脚是否会显示 LOCK? 或者该引脚是否仅在 FCAL_EN 置1时使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    由于器件差异、我们不应 将"黄金校准数据"应用于任何器件。 我们最好在每个电路板和每个器件上创建查找表。  

    无论您选择了哪种 LD_TYPE、LD 都仅在至少完成了一项校准后才会置位。 如果我们使用完全辅助但从不校准器件、则会锁定器件、但 LD 将保持低电平。 因此、为了在完全辅助模式下使用 LD、我们应该至少校准一次 VCO。 例如、在 Vcc 上电后、我们在没有任何 VCO 辅助的情况下锁定器件。 那么 LD 将变为高电平。 现在、我们可以将其置于完全辅助模式、更改频率、然后 LD 将响应实际锁定状态。