This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:能够在 PLL 解锁时自动使输出静音?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276966/lmx2820-capability-to-automatically-mute-output-while-pll-is-unlocked

器件型号:LMX2820

一些时钟器件能够在 PLL 解锁时自动将输出静音、例如在 VCO 校准期间和更改频率时。 LMX2820能否做到这一点、或者是否 需要通过 控制 LMX2820的任何器件在外部对其进行管理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    LMX2820支持双缓冲寄存器。 启用此功能后、在您对所有新频率寄存器进行编程并点击"Calibration"按钮之前、输出频率不会变化。  

    您可以将 LD 引脚连接到 MUTE 引脚、以便当 LD 由于解锁而变为低电平时、输出将静音。