This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:外部 VCO 电压

Guru**** 2782685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277415/lmx2571-external-vco-voltage

器件型号:LMX2571

大家好、

从数据表中可以看出、LMX2571可与外部 VCO 一起使用。  在此配置下、可使用专用的5V 电荷泵和输出分压器。

但我想使用 在3.3V 下运行的 VCXO 作为外部 VCO。  

在3.3V 电压下工作的 VCO 是否适合用作外部 VCO?

此致

伊翁森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunseon:

    LMX2571可以在 PLL 模式下与 VCXO 搭配使用。 即使 VCXO 在3.3V 下运行、VcpExt 也应连接到5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  如果将5V 电源连接到 VcpExt、CpoutExt 引脚输出多大电压?  我将使用控制电压为 1.65V±1.65V 的 VCXO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunseon:

    它锁定后、电压大约为1.65V。