This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:到 GND 的输入终端(TERM2GND)由单端 LVCMOS 3V3驱动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277298/lmk03318-input-termination-to-gnd-term2gnd-driven-by-single-ended-lvcmos-3v3

器件型号:LMK03318

您好

如果器件将由连接到 LMK03318的 PRIM_P 输入的 LVCMOS 3.3V 25MHz 振荡器50R 输出阻抗驱动运行、则器件功能参数和可靠性不受影响、配置如下:

谢谢你, Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    此选择适用于差分输入。 只需将缓冲器设置为单端输入而不是差分输入(如果信号是交流耦合的、还可以设置为交流模式)。 这对于与 HCSL 输入一起使用是非常重要的。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:  

    为3.3V CMOS 单端驱动输入启用50R 至 GND (根据下图)将会在芯片终端上引起关注。

    是否允许这样的配置而不对 LMK03318产生不利影响?

    谢谢。

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    该端接严格适用于差分输出。

    谢谢。

    卡德姆