This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:输入频率

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277500/cdcs502-input-frequency

器件型号:CDCS502
主题中讨论的其他器件: CDCE913

如果输入的输入频率高于建议的32MHz、会发生什么情况?
此外、它是否可在任何条件下用于40MHz 输入频率?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    如果在数据表指定的输入范围之外使用 CDCS502、我们无法保证其运行会遵循数据表中的规格。

    如果40 MHz 时钟来自 LVCMOS 源、则可以使用 CDCE913作为合适的替代产品。 如果40 MHz 时钟来自晶振、32 MHz 晶振可与 CDCE913的可配置 PLL 一同使用来生成所需的输出频率。

    谢谢。

    卡德姆