This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:频率阶跃

Guru**** 2516820 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277075/cdce6214-frequency-steps

器件型号:CDCE6214

大家好、

客户希望尽可能缩短死区时间来更改时钟频率。 他们希望 CDCE6214按以下方式运行:

频率1–输出静音–频率2

 

1:将输出静音和取消静音的最快方式是什么? 在数据表中、它说您可以为输出使能功能指定一个 GPIO、但它需要4个时钟周期才能将输出实际静音、需要4个时钟周期才能在输出使能再次置位后再次开启输出。 是这样吗? SYNCN 引脚也可用于将输出静音。 行为是否不同?

2:可以 使用寄存器中定义的频率阶跃连续增大/减小输出时钟的频率。 可以将 GPIO 设置为使用预定步长增加/减少频率的输入、上升沿将以一个步长切换增加/减少。 可将这些上升沿发送至 CDCE6214 GPIO 的最快频率是多少?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    今天晚些时候、我给您回讲这个问题。
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    1. 将输出静音和取消静音的最快方法是什么? 在数据表中、它说您可以为输出使能功能指定一个 GPIO、但它需要4个时钟周期才能将输出实际静音、需要4个时钟周期才能在输出使能再次置位后再次开启输出。 是这样吗? SYNCN 引脚也可用于将输出静音。 行为是否不同?
      1. 如果只更改输出分频器、则启用引脚上的无干扰模式并根据需要更改分频器:
      2.  如果通过修改 PLL 设置更改 VCO 频率、则 需禁用输出、根据需要修改 PLL 设置、重新校准 PLL、然后重新使能输出:
      3. 如果只同步输出、SYNC 位可以被用于预分频器周期内的输出同步、如下所示。 此处的行为不同:
    2. 可以 使用寄存器中定义的频率阶跃连续增大/减小输出时钟的频率。 可以将 GPIO 设置为使用预定步长增加/减少频率的输入、上升沿将以一个步长切换增加/减少。 可将这些上升沿发送至 CDCE6214 GPIO 的最快频率是多少?
      1. 脉冲宽度必须满足10ns 的最小标准(即至少10ns 高脉冲、然后10ns 低脉冲):

    谢谢。

    卡德姆