This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:10MHz 输入和100MHz 输出 x 5

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMK04832, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276885/lmk04832evm-10mhz-in-and-100mhz-out-x-5

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820LMK04832CDCE6214

您好!

我需要某器件来获取10MHz 时钟输入并生成5个100MHz 时钟、这些时钟都同相。

我这个 EVM 是否能够执行此操作、或者我是否需要 LMX2820之类的器件来执行10至100MHz、然后再为发行版执行此操作?

谢谢;

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo  

    是的、LMK04832将能够生成 5个 与您的100MHz 时钟参考时钟同相的10MHz 时钟。  您的10 MHz 时钟基准输入是否需要清除抖动?  如果您的基准时钟输入很干净、则可以 在单 PLL 模式下使用 LMK04832、但 使用我们单一 PLL 时钟发生器产品之一会更简单、例如 CDCE6214。  https://www.ti.com/product/CDCE6214

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。