This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62I0-100M:LMK62I0-100M OE 引脚1

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275177/lmk62i0-100m-lmk62i0-100m-oe-pin-1

器件型号:LMK62I0-100M
主题中讨论的其他器件:LMK61E2EVM

该问题涉及此器件上的 OE 引脚。

在 DS 的第3页中描述了引脚1:

"Outputenable (internalpullup).Whensettolow、outputpairisdisabledandsetathigh 阻抗。"

此引脚具有内部上拉电阻是否确实如此?

当我测量此引脚上的电压时,它是低电平,我必须把它拉高以获得100Mhz 的输出...

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:  

    您能否提供用于探测 OE 引脚电压的原理图或设置? 遗憾的是、我们在办公室没有任何 LMK62单元、但我只是检查了 LMK61E2EVM (它应该具有相同的 OE 行为)、我看到 OE 引脚 在内部上拉、即使 OE 引脚悬空、输出也被启用。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。 您是否在引脚1 (OE)处测量到3.3V?

    这是我的原理图。

    我在 U208的引脚1测得的电压为0V。 引脚(WAS)悬空。

    我通过引脚6连接了引脚1、它正常工作。

    请告诉我您的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:  

    当 OE 引脚悬空时、我在 OE 引脚上测得1.8V 电压。 只是为了确认、TP211是完全隔离的、没有办法会 意外下拉 OE 引脚? 如果可能、您还可以添加电路板布局的一些图像、可能会有所帮助。 此外、您能否提供所使用的 LMK62器件的顶部标记?

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在此批次中、通过测量3个不同电路板上的引脚3、TP211测得 x mV。

    如果我测量  TP211和 GND 之间的电阻、我的电阻约为30.3k Ω。

    请参见所附的 PCB 图片。 仅涉及顶层。

    如果我阅读器件上的文本:

    TI 6210

    1千位/秒

    10000

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的原理图和布局对我来说很好、因此您看到的 OE 行为绝对很奇怪。 我在办公室找到了 LMK62评估板、我将在星期一对其进行测试、并确认 OE 功能。   

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还有7个 LMK6210-100M 从同一个样品订单( EMS-STACK ),它们没有安装在 PCB 上。

    这意味着、我将会在引脚1上增加3.3V 电压并进行测量、然后向您报告。 如果他们是富丽的(或文档错误),我希望你尽快创建一个 RMA ,因为它看起来这是 一个严重的问题从你的一方。 我可以将这些 PCs 发送给您。

    请告诉我您的看法。

    谢谢

    G ü Björn Hellerstedt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Connor

    您做过任何测试吗?  

    Br

    Björn 水平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Björn  

    我快速查看了 LMK62 EVM、发现了与您描述的行为类型相同(除非 OE 引脚被拉为高电平、否则不提供输出)。 现在我将与设计团队讨论、看看这是否是数据表上的拼写错误、是否有任何更新。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Björn

    我与我们的设计团队进行了讨论、我们确认这是数据表拼写错误、该器件在 OE 引脚上没有内部上拉电阻。 我们将更新数据表、指明需要外部上拉电阻。 感谢您的关注、如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    康纳